This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5658:急需样片。

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5658, MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1039303/msp430f5658-desperately-need-a-sample

器件型号:MSP430F5658
主题中讨论的其他器件: MSP430F5659

你(们)好

我知道这听起来应该是一个客户支持请求、但我尝试了这种请求、他们无法提供帮助。

情况是、我使用具有512K 闪存的 MSP430F5659ipz 设计了一款产品。 该管道正在生产中、但5659的交货周期为52周。 我从事这项工作的公司可以购买存储器较小的 MSP430F5658IPZ 器件、交货周期为6周。 该程序需要大约370K 的闪存、该闪存应适用于具有384k 闪存的5658器件。  

但是、公司不愿意下一个价值25万美元的订单、该订单在不取消不退货的情况下、而不是100%确定新零件是否可以正常工作。 这就是我尝试获取几个样本的原因。 TI 和所有分销商均无库存。

因此、我希望在座的某个人可能有一两个部分?  

谢谢

Jerry

Comptrol Consulting LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    遗憾的是、我们没有任何样片库存。 您可以 放心地尝试将当前的 MSP430F5659器件编程为 MSP430F5658。 为此、您需要将 CCS 项目目标从您拥有的器件更改为您想要移动到的器件。 CCS 将向您发出警告、您可以将其关闭、但由于 F5659和 F5658器件位于同一子系列中、因此它仍可正常工作。 因此、内存将限制为 F5658的级别。

    您可以对数据表中的任何器件执行相同的操作(请参阅"表6-1。 器件比较")、因此可以对其中的任何一个进行采样。

    除此之外、唯一的途径是客户服务。 我们还可以尝试查找具有库存的类似器件、但仅此而已。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    URICA、

    谢谢、我已经这么做了、并且在更改编译器中的内存分配配置后编译的程序也是这样。 然后、我将程序下载到 F5659并运行。 我告诉买家、我有99.99%的人确信它可以正常工作、但他们仍然不愿意下一个较大的$订单、即 NCNR。 再次感谢您的帮助。