This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F147:与 MSP430F1471 (或 MSP430F148/MSP430F149)兼容的十六进制文件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1471, MSP430F147, MSP430F149, MSP430F148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1039673/msp430f147-hex-file-compatible-to-msp430f1471-or-msp430f148-msp430f149

器件型号:MSP430F147
主题中讨论的其他器件: 、MSP430F149MSP430F148

您好!

目前、我们的电子制造商在订购 MSP430F147IRTDR 时遇到了问题。

现在、我们有一个问题、MSP430F147和 MSP430F1471之间有何区别。
可以在这里使用相同的十六进制文件吗?

此外、如果可以在这里使用具有更多存储器的控制器、MSP430F148和/或 MSP430F149?

此致、

Marc Suchalla

Eaton Industries GmbH

Hein Moeller Straße 7-11
电话:+49 228 602-1807  

marcsuchalla@eaton.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    f147和 F1471的一个主要区别是 ADC12未在 F1471上实现、因此无法保证100%的十六进制/二进制兼容性。 如果未使用 ADC12、则器件应兼容二进制。 但是、客户需要检查并测试其软件是否满足其应用要求。

    关于 F148/F149、除了存储器大小的差异外、器件应该是相同的。 您可以参阅此主题以了解更多详细信息[link]

    谢谢、

    王国新