This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:带有 sx1262的 MSP430FR2475不值得使用

Guru**** 2503215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1039108/msp430fr2475-msp430fr2475-with-sx1262-not-woriking

器件型号:MSP430FR2475

大家好、

我正在使用 MSP430FR2475、如果器件和网关都具有相同的控制器、Lora 代码就会起作用。 但交叉控制器、如 MSP430和支持32不起作用。 我正在使用 sx1262 Lora 模块。

请建议所需的任何设置。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    MSP430和 SX1262之间的连接应该是 SPI 接口、对吧? 不起作用是否意味着 SPI 或其他器件出现错误?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    是的、LoRa 是 SPI 通信。  

    LoRa 正在两个 MSP 器件或两个 ESP32器件之间进行通信、如果 MSP 广播数据、则无法进入 ESP 器件

    谢谢、

    Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    似乎不是 MCU 问题、也许您可以使用逻辑分析捕获一些波形。

    谢谢!

    此致

    Johnson