This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:加热问题控制器停止工作

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1036926/msp430i2021-heating-issue-controller-stops-working

器件型号:MSP430I2021

您好!

当器件控制器发热停止工作时、只有内核电压正常、否则所有外设停止工作。

在运行时复位后也是不好的、我必须打开/关闭整个器件、以使控制器恢复正常状态。

在仅为器件加热的同时、会发生该问题。

此致、

微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minal:

    温度有多少?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的回复。

    温度约为55 至60度。 但它仅在运行时停止工作。 我们无法通过硬件复位返回运行时间。  

    此致、

    微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮我加热 ROSC 引脚部分控制器停止工作。

    是否有任何软件或硬件预防措施?

    此致、

    微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minal:

    很抱歉,我没有得到您的意见:“请帮我加热 ROSC 引脚部分控制器停止工作”

    但对于55-60C 温度、Teh MCU 应该可以并且能够正常工作。

    如何知道内核正常、外设异常?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 ROSC 引脚部分的以下原理图、如果我施加55至60度的热量、它将停止工作。

    在 C7电容器上、我根据数据表获取 VCORE 电压。

       

    此致、

    微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着内核内部 稳压器正常、但其他稳压器有一些问题。

    所有器件是否都保持相同 的现象?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正常的。

    未使用其它控制器(设备)检查。

    谢谢

    此致、

    微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minal:

    请帮助检查此问题是否出在芯片上、我认为这种现象很陌生、可能是该器件已损坏。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经使用不同的器件进行了检查、所有器件中也都有、但问题的频率不同。

    此致、

    微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minal:

    很抱歉、由于节日原因、您的回复太晚了。

    如果所有器件都出现此问题、则仅将温度设置为大约55 至60度。

    我认为您可以检查软件、如果此问题与软件无关、可能是系统级问题、您可以尝试联系您的销售人员。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件甚至不会损坏、因为在硬件上电/断电后器件工作正常。

    如何将温度设置为大约55至60度?

    软件中是否需要注意任何温度预防措施、请告知我。

    器件进入低功耗工作模式的概率是多少? 因为我仅在工作模式下工作。

    谢谢你。

    此致、

    微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minal:

    您能帮您使用我们的闪烁 LED 示例代码在55-60C 温度下运行吗?

    我认为此测试可以帮助我们通过代码检查此问题是否是由什么原因引起的。

    附加此示例代码的链接:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AGhKwRRDfAMXutPVnIUzbA__IOGqZri__LATEST

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    简单的 LED 程序也无法正常工作。

    控制器卡死并停止 LED 切换。 硬件电源接通/关闭后、其再次工作正常。

    是否有任何硬件预防措施可保护控制器温度?

    此致、

    微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minal:

    因此、这个问题看起来不是由代码引起的、可能与硬件相关、也可能与系统级相关。

    我想知道是否有其他一些系统会影响该 MCU、而 MCU 在此温度下不会出现此问题。 当然,这只是一个猜测,可能是一个系统级问题。

    谢谢!

    此致

    Johnson