This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5335:外设驱动程序库

Guru**** 2909120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1039340/msp430f5335-peripheral-driver-library

器件型号:MSP430F5335
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

尊敬的 Sirs

我将在 新设计中使用 MSP430F5335。  过去、我使用过 Tiva 系列 UC。  使用 Tiva 进行的设置之一是"TivaWare 外设驱动程序库"。   MSP430F5335系列是否有这样的库?  感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    MSP430F5335的所有代码示例均可在以下位置找到: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJEpX4dC4bBkJpYe7gimqw__IOGqZri__LATEST 

    MSP430确实提供 MSP DriverLib。  这个库和代码示例被提取得更多、与您参考的 Tiva 驱动程序库有点相似。   

    希望这对您有所帮助!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。  驱动程序库是否包含在 MSP430Ware 中?  如果不是、请向我发送链接以下载  MSP DriverLib。   谢谢你。