This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:多主器件支持

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, TMP468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1039160/msp430f5529-multi-master-suppport

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RTMP468

你(们)好  

我正在尝试通过 MSP430F5529和 MSP432P401R 访问温度传感器(TMP468)。 我的问题是 MSP430中是否提供多主器件支持。 我能否通过 MSP 这样访问它。 我已经看到一个设置 UCMM = 1位来启用多主模式。 如何使用它? 是否提供驱动程序库支持

谢谢、此致、

Preetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preetha、

    MSP 上提供了 I2C 多主模式。 对于使用多主模式、我建议查看用户指南[链接至5xxx 系列]、特别是第38章"通用串行通信接口- I2C 模式"。 I2C 主发送器模式和主接收器模式有几个流程图描述了仲裁丢失时会发生的情况、还有38.3.4.3小节"仲裁"。

    下面是一些有关实现 I2C 多主模式的主题、您可能会发现这些主题对[link1link2]有所帮助。 USCI-I2C 是一个常见的 MSP 模块、因此我还建议在论坛上搜索 I2C 多主器件。

    在 USCI-I2C 上、我看不到 driverlib 对多主控模式的支持。

    谢谢、

    王国新