This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4270:MSP432P4011的默认密码

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1039046/msp430f4270-default-password-for-msp432p4011

器件型号:MSP430F4270

您好!

我可以从 msp432p4011连接到引导加载程序。

我发出0xff 并得到0x00作为返回值。 之后、我发出255次0xff 的密码、并按预期接收入侵! 但是、它返回消息0x05、而不是预期的0x00?

我 可能会出什么问题? 我是否错过了一个步骤?

Rgds、

劳伦特

PS: 为什么不能只输入所有器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Laur

    有 "="">引导加载程序(BSL) Scripter 用户指南(修订版 G)" href="https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/slau655?keyMatch=BOOTLOADER">Bootloader (BSL) Scripter 用户指南(修订版 G)。

    我想5.1 "BSL Scripter 生成的 BSL 调用"扇区与您的问题有何关联。

    请问此 UG 是否对您有所帮助?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复! 但是调用不是问题、如果我通过软件调用、那么我发送0xff 并接收0x00。 接下来、我按照 'slau622j'第4.3.3段中的说明发送 password 命令。 RX 密码。 我实际上使用了'Command 示例。 '然后、我接收到0x05而不是0x00的完整消息响应。 当然还有不同的 CKL 和 CKH! 我使用57600波特率、并且、因为已接收到响应  

    您所介绍的手册中的文本指出:

    当器件已编程(@0x0至@0x100已填充)时、使用"0xFF"调用无法成功。 在这种情况下、必须使用硬件调用来调用 BSL。 有关通过硬件调用配置 BSL 的详细信息、请参阅《SimpleLink MSP432 安全和更新工具用户指南》的引导加载程序(BSL)配置部分。  

    但 我想、由于在这种情况下您需要提供已编程的密码、所以所有"0xff"都不起作用!

    但是、我想知道密码究竟保存在哪里(完整地址)?

    在我的情况下、我从未在 开发的这个阶段设置过此密码。

    Rgds、

    劳伦特