This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:TI-RTOS 2.20.00.06、静态创建的信标未定义

Guru**** 2545580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1038779/msp430fr5994-ti-rtos-2-20-00-06-statically-created-semaphores-not-defined

器件型号:MSP430FR5994

您好!

我正在静态创建一些信标(下面的脚本)、但编译器(TI)报告它们未定义。  注意:静态创建的任务工作正常。

一个信号量的示例脚本:

var semaphore0Params = new Semaphore.Params();
semaphore0Params.instance.name = "sem_xxx";
semaphore0Params.mode = Semaphore.Mode_BINARY;
Program.global.sem_xxx = Semaphore.create(1, semaphore0Params);

我缺少什么?

此致、

戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不是 TI-RTOS 的专家、但我可以尝试调试这个问题、因为您可以与我分享您的项目。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我有一个分段示例、其中任务0和 sem0都是静态创建的(Program.global.task0和 Program.global.sem0)、但仅定义了 task0。

    如何向您发送项目 tarball?  我无法在此处发布它、无法插入 tgz。

    此致、

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们保持离线触摸。