This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:仅使用 Uniflash 将代码刷写到 MSP430i2040 IC。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1038422/msp430i2040-flashing-code-to-msp430i2040-ic-only-using-uniflash

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、  

 目前已完成 EVM 的编程和计量。

 目前、我只想将代码刻录到 IC 上、其中需要进行各种所需的引脚连接、即3.3V、GND、TCK 和 TDIO 来刷写代码、而 RXD、TXD 以及3.3V、GND 用于计量。

 现在、对于我执行的闪烁代码、  

1、子板与带 HID 桥的 IC 连接已完成。

2.在 Uniflash 中选择用于刷写的 EVM430i2040 (预存储)代码相同。  

3.发生错误- 无法读取未定义的属性“S”。  

因此、应采取哪些措施仅将代码成功刷写到 IC 中、同时请告知在计量时必须考虑哪些因素。  

BR

Gautam   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    您连接了哪个引脚? 如果您希望通过 SBW 接口进行编程、则需要 connet SBWTCK、SBWTDIO、3.3V、GND:

    并在 Uniflash 中选择 MSP430I2040器件:

    如果仍有错误、请尝试关闭 Uniflash 并重新打开、您也可以尝试更新 Uniflash 版本或使用联机 Uniflash:
    https://dev.ti.com/uniflash

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、  

    感谢您的回复。  

    昨天、我成功地将代码刷写到 IC 中。 现在、下一部分是交流计量。  

    同样、我也连接了与 EVM 相同的连接、同样、我也将 IC 板连接到隔离板、将隔离板连接到 HID 桥和 PC。  

    但我在输出端未获得任何结果(输出端无变化)。 因此、请建议应采取哪些措施来获得准确的结果。  

    此外,建议仅在 IC 板而不是 EVM 的情况下,我们必须连接隔离板,否?  

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    这是交流计量数据问题、我建议您创建一个新主题并提出这个问题。 这可以让更多专家参与讨论。

    谢谢!

    此致

    Johnson