您好!
我的软件需要超过4K 字节的 RAM。 不需要 LEA。 我想通过该程序使用 LEA 的 RAM。 遗憾的是、该 RAM 区域中发生了无法解释的内容更改。 我找到了这篇文章:">e2e.ti.com/.../msp430fr5994-can-i-combine-4kb-lea-ram-with-sram-into-a-single-8kb-block-of-ram"。 我能够扩展 RAM 区域。 在 CodeComposerStudio 中项目的属性中、我在 Build/MSP430-compiler/Predefined Simulss 中输入了以下内容:MSP_disable_LEA。 不幸的是,这没有帮助。 我是否必须直接关闭 LEA? 它到底是如何工作的?
最好的 Reagards
哈迪