This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:当 MSP430FR6047与传感器 SMFM21F1000SSSMFM21F1000SS 连接时、未检测到信号。

Guru**** 2536870 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1038872/msp430fr6047-no-signal-detected-when-msp430fr6047-is-connected-with-transducer-smfm21f1000sssmfm21f1000ss

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我正在尝试使用 MSP430FR6047 和换能器 SMFM21F1000SS 在水流量计上构建蛤壳状结构。  但是、在 USS 中、它显示在上行和下行通道中未检测到错误信号。  

在我的设置中、换能器 安装在一个彼此相接的管道上、但不使用任何凝胶或丙烯酸粘合剂、我在 USS 中具有以下配置。  

请帮我找到我所做的错误吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    钳位式水计量需要考虑几个重要因素。 换能器表面和管道之间应存在某种类型的库房、管道应完全充满水或信号衰减。 通常还使用具有45度角面的换能器。 您可以参阅此主题[链接]以了解更多详细信息。

    谢谢、

    王国新