This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1038569/msp430fr5969-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我正在尝试在通道 A0、通道 A15和通道 A4中设计 ADC 模块。当我尝试使用 Resource Explorer msp430fr59xx_ADC12_01中提供的示例程序时、我在相同的模拟电压下获取不同的数字值、我尝试了所有通道、但结果相同  

谢谢、此致、

Saikumar E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    我认为您的代码可能存在一些错误、您能否提供您的代码?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是第一个可用的示例代码  

    //
    #include

    int main (空)

    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止 WDT

    // GPIO 设置
    P1OUT &=~BIT0;//清除 LED 以启动
    P1DIR |= BIT0;//将 P1.0/LED 设置为输出
    P1SEL1 |= BIT1;//为 ADC 配置 P1.1
    P1SEL0 |= BIT1;

    //禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式以激活
    //先前配置的端口设置
    PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;

    //配置 ADC12
    ADC12CTL0 = ADC12SHT0_2 | ADC12ON;//采样时间、S&H=16、ADC12打开
    ADC12CTL1 = ADC12SHP;//使用采样计时器
    ADC12CTL2 |= ADC12RES_2;// 12位转换结果
    ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_1;// A1 ADC 输入选择;Vref=AVCC
    ADC12IER0 |= ADC12IE0;//启用 ADC 转换完成中断

    while (1)

    _delay_cycles (5000);
    ADC12CTL0 |= ADC12ENC | ADC12SC;//开始采样/转换

    _bis_SR_register (LPM0_bits | GIE);// LPM0、ADC12_ISR 将强制退出
    __no_operation();//用于调试器

    #if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
    #pragma vector = ADC12_vector
    _interrupt void ADC12_ISR (void)
    #Elif defined (_GNU_)
    void __attribute__((interrupt (ADC12_vector)) ADC12_ISR (void)
    其他
    错误编译器不受支持!
    #endif

    switch (__evo_in_range (ADC12IV、ADC12IV_ADC12RDYIFG))

    情况 ADC12IV_NONE:break;//向量0:无中断
    案例 ADC12IV_ADC12OVIFG:中断;//向量2:ADC12MEMx 溢出
    情况 ADC12IV_ADC12TOVIFG:中断;//矢量4:转换时间溢出
    ADC12IV_ADC12HIIFG 案例:中断;//向量6:ADC12BHI
    案例 ADC12IV_ADC12LOIFG:中断;//向量8:ADC12BLO
    ADC12IV_ADC12INIFG 案例:中断;//向量10:ADC12BIN
    情况 ADC12IV_ADC12IFG0://向量12:ADC12MEM0中断
    如果(ADC12MEM0 >= 0x7ff)// ADC12MEM0 = A1 > 0.5AVcc?
    P1OUT |= BIT0;// P1.0 = 1
    其他
    P1OUT &=~BIT0;// P1.0 = 0
    _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM0_BITS);//退出活动 CPU
    中断;//从0 (SR)清除 CPUOFF 位
    ADC12IV_ADC12IFG1案例:中断;//向量14:ADC12MEM1
    案例 ADC12IV_ADC12IFG2:break;//向量16:ADC12MEM2
    ADC12IV_ADC12IFG3案例:中断;//向量18:ADC12MEM3
    案例 ADC12IV_ADC12IFG4:中断;//向量20:ADC12MEM4
    ADC12IV_ADC12IFG5案例:中断;//向量22:ADC12MEM5
    案例 ADC12IV_ADC12IFG6:中断;//向量24:ADC12MEM6
    案例 ADC12IV_ADC12IFG7:中断;//向量26:ADC12MEM7
    ADC12IV_ADC12IFG8案例:中断;//向量28:ADC12MEM8
    案例 ADC12IV_ADC12IFG9:中断;//向量30:ADC12MEM9
    案例 ADC12IV_ADC12IFG10:中断;//向量32:ADC12MEM10
    案例 ADC12IV_ADC12IFG11:中断;//矢量34:ADC12MEM11
    ADC12IV_ADC12IFG12案例:中断;//矢量36:ADC12MEM12
    案例 ADC12IV_ADC12IFG13:中断;//向量38:ADC12MEM13
    案例 ADC12IV_ADC12IFG14:中断;//向量40:ADC12MEM14
    案例 ADC12IV_ADC12IFG15:中断;//向量42:ADC12MEM15
    ADC12IV_ADC12IFG16案例:中断;//矢量44:ADC12MEM16
    案例 ADC12IV_ADC12IFG17:中断;//向量46:ADC12MEM17
    案例 ADC12IV_ADC12IFG18:中断;//向量48:ADC12MEM18
    案例 ADC12IV_ADC12IFG19:中断;//向量50:ADC12MEM19
    ADC12IV_ADC12IFG20案例:中断;//向量52:ADC12MEM20
    案例 ADC12IV_ADC12IFG21:中断;//矢量54:ADC12MEM21
    案例 ADC12IV_ADC12IFG22:中断;//向量56:ADC12MEM22
    案例 ADC12IV_ADC12IFG23:中断;//矢量58:ADC12MEM3
    案例 ADC12IV_ADC12IFG24:中断;//向量60:ADC12MEM24
    案例 ADC12IV_ADC12IFG25:中断;//向量62:ADC12MEM25
    案例 ADC12IV_ADC12IFG26:中断;//向量64:ADC12MEM26
    案例 ADC12IV_ADC12IFG27:中断;//向量66:ADC12MEM27
    案例 ADC12IV_ADC12IFG28:中断;//向量68:ADC12MEM28
    ADC12IV_ADC12IFG29案例:中断;//向量70:ADC12MEM29
    案例 ADC12IV_ADC12IFG30:中断;//向量72:ADC12MEM30
    案例 ADC12IV_ADC12IFG31:中断;//向量74:ADC12MEM31
    案例 ADC12IV_ADC12RDYIFG:break;//向量76:ADC12RDY
    默认值:break;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何对此进行测试? 具体而言:(a)您的电压源是什么? (b)如何将其连接到 MCU?

    ----------

    >P1SEL1 |= BIT1;//为 ADC 配置 P1.1
    >P1SEL0 |= BIT1;

    >ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_1;// A1 ADC 输入选择;Vref=AVCC

    如果您使用的是 Launchpad、我认为没有连接到 P1.1 (A1)的连接器、因为它连接到按钮 S2。 尝试通过 J5上的引脚使用 A2 (P1.2):

    >P1SEL1 |= BIT2;//为 ADC 配置 P1.2 (A2)
    >P1SEL0|= BIT2;

    >ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_2;// A2 (P1.2) ADC 输入选择;Vref=AVCC

    [参考数据表(SLAS704F)表6-49和 Launchpad UG (]SLAU535B)原理图第6节]