This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP-FET430UIF 已在使用中

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1036674/msp430fr5969-msp-fet430uif-is-already-in-use

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其它器件:MSP-FET430UIF、MSP-FET

我收到一条错误消息、指出"MSP-FET430UIF 已在使用中"。

我使用的设置如下:

  • CCS V10.4.0.00006
  • 器件:MSP430FR5969评估板。
  • 调试器/编程器:通过微型 USB
  • 基于 Windows 10的系统

在这方面,我曾试图:

仍然面临同样的问题。 可以有人提供帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh、

    我以前没有看到过这个问题。  您是否仍有问题?  您是否尝试完全重新启动计算机和/或将 MSP-FET 移至其他 USB 端口?   

    在使用来自 MSP-FET 的串行端口上的串行终端时、有时会遇到问题、然后尝试通过 CCS 进行编程、并遇到看起来类似的 COM 端口问题。  在这种情况下、我通常会断开连接、然后拔下 USB 电缆并将其重新插入 MSP-FET、并让 CCS 再次控制 COM 端口。   

    请告诉我您看到的内容。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 JD ...

    卸载驱动程序并稍后重新安装解决了我的问题...