This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSPWare ITAR 限制

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1037968/msp430fr2433-mspware-itar-restrictions

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

作为免责声明、我是一名学生、因此这可能是一个不好的问题。

我希望在项目中使用其中一个 MSP430FR2xxx 器件、但我注意到为了下载 MSPWare、我需要填写导出控制表。 我的项目的一个要求是代码是开源的;在使用 MSPWare 库时、这是否仍然可行? 很明显、我不会重新发布库本身的任何内容、只会重新发布我编写的代码和我的库接口。 在类似的注释中、我是否允许分发包含已编译 MSPWare 库的可执行文件、或者是否允许分发预加载使用 MSPWare 生成的可执行文件的硬件? 我的直觉是、这应该是可能的、否则销售使用 MSP430系列微控制器的产品将会非常困难。 我已经在网上做了一些关于 ITAR 的研究我认为这些芯片不符合在 USML 上控制的要求、我 也没有看到 ITAR 对其他非军用和非太空级微控制器的限制、但也许我缺少一些东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darius:

    我将提及 MSPWare 的许可证和清单、这些许可证和清单作为下载的一部分提供。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我找到了 MSP430 GCC 和 MSPGCC 开源编译器、可解决我的许可和导出问题。