This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:MSP-EXP430FR2433数据收集

Guru**** 657970 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP-EXP430FR2433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1037971/evm430-fr6047-msp-exp430fr2433-data-collection

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433

大家好、
我有这两块板1) EVM430-FR6047和2) MSP-EXP430FR2433、
请告诉我使用 MSP-EXP430FR2433从 EVM430-FR6047获取数据的最佳方法。
我现在正在阅读有关 I2C 通信的内容。
我将加载样本  

MSP430FR604x 演示- eUSCI_B0、I2C 主设备多字节 TX/RX

在一个板和上  

MSP430FR60xx 演示- eUSCI_A0、I2C 从器件多字节 TX/RX

第二块板上

这是正确的方式吗?还是我应该采用另一种方式吗?

提前感谢

Manos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manos、您好!

    另一种选择是使用 UART 接口。  有一个独立的模板项目、可作为 USS 库下载的一部分提供。  此通信可首先通过 PC 和终端仿真器程序进行验证。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Leo 的快速回复。

    Manos