This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6438:如果内部 DAC 未被使用该怎么办?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6438, MSP430F6436, MSP430F6435, MSP430F6433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1038424/msp430f6438-what-if-the-internal-dac-is-not-used

器件型号:MSP430F6438
主题中讨论的其他器件: MSP430F6436MSP430F6435MSP430F6433

您好!

采用100引脚 PZ 封装的 MSP430F643x 系列有四种型号

- MSP430F6438 (256KB 闪存+ DAC)

- MSP430F6436 (128KB 闪存+ DAC)

- MSP430F6435 (256KB 闪存、不带 DAC)

-不带 DAC 的 MSP430F6433 128KB 闪存)

我不需要在我的设计中使用 DAC。 问题:我是否仍然可以使用所有这4种型号作为真正的引脚对引脚替代方案?

我的最低要求是128KB 闪存和 LCD。 该器件似乎是满足这些要求的最便宜的替代品。

请发表评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenka、

    是的、这四个器件是引脚对引脚的、 如果您不需要 DAC、则可以使用所有这4种型号。

    谢谢!

    此致

    Johnson