This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:MSP430F2618

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1037947/msp430f2618-msp430f2618

器件型号:MSP430F2618

大家好。

我希望使用 DMA 模块在 SPI 模式下将数据从 USCI B1传输到 UART 模式下的 USCI A1。

但 USCI B1不在寄存器 DMA?TSEL 中的外设中列出。

我的电路板上只有 USCI B1连接、因此我无法使用 USCI B0或 USCI A1、  

我可以做什么吗? 也许有些工作要解决?

我可以使用指针的第二个 DMA 通道来破坏 USCI B1数据寄存器地址吗?

JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    无法使用 USCIB1自动触发 DMA。 我认为没有办法像你想象的那样“欺骗”它。 问题是触发 DMA。 对于任何类型的权变措施、您都需要 CPU 干预来实现它。 此时、CPU 在 ISR 中移动数据的速度会更快。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    ISR 似乎是实现它的最佳方法。

    JC