This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:键盘应用查询

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1037836/msp430g2744-keyboard-application-queries

器件型号:MSP430G2744

您好!

我们计划使用 MSP430G2744通过 USB 或 I2C 与标准 PC 键盘连接。

我们对此也有一些疑问。 我们计划使用的键盘如下所示。

  • 我们能否同时提供 I2C 和 USB 接口选项?
  • 是否需要为所有列行(18列)上拉?
  • 我们如何进行编程、尤其是在工厂中? 它是否可以通过处理器进行刷写?
  • 请查看下面的原理图草稿并提供您的意见

谢谢、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有更新?

    谢谢、

    Naveen