This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47186:A/D 速度

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1036407/msp430f47186-a-d-speed

器件型号:MSP430F47186

当使用全部6个通道时、每个 A/D 通道的最大数据速率(16位)以 KHz 为单位是多少?

也适用于2个通道和3个通道。

VCC = 3.3VDC; MCLK = 16MHz; fSD16 = 1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    MSP430F47186具有六个独立的 Σ-Δ ADC (称为通道)、它们均可使用"通道组、单次转换"模式进行同步采样。  因此、通道数量实际上并不是采样率的门控。  您可以以相同的速率对2、3或6个通道进行采样。   

    采样率=调制器的频率/过采样率。  因此 Fs = FM/OSR。  在本例中、您的 FM = 1MHz。   出于所有实际目的、我相信 OSR = 32是您可以达到的最低值、因此最大 FS = 1MHz/32 = 31.25ksps

    希望这对您有所帮助、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    完美!  我现在准备好在该部件中进行设计。

    感谢您的回答、

    Dan