This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:控制器需要更多电流

Guru**** 2515165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1037642/msp430f6638-controller-take-more-current

器件型号:MSP430F6638

您好、支持团队、

您好、支持团队、

我在当前项目中使用 MSP430F6638IPZ。 我对此有疑问。 我在电路板上焊接了控制器、去耦电容器、2线 JTAG 和晶振。 我为控制器提供了外部3.3V 电压。

我已经在代码转储之前检查了初始电流、并观察到电流、单位为 uA。 但是、当我插入 JTAG 连接器时、该时间需要64mA 的电流。

随函附上了控制器的原理图。

请指导我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhi、

    用于连接3.3V 的 JTAG 连接器引脚。 您是否已测试 JTAG 引脚4的电流消耗。