This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:当 MCU 上电后高电平信号输入到 RESET 引脚时会发生什么情况?

Guru**** 2819875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1037124/msp430f249-what-happens-when-the-high-signal-is-input-to-the-reset-pin-after-the-mcu-is-powered-on

器件型号:MSP430F249

您好!  

1) 1)如果在 MCU 电源打开时向复位端子输入高电平信号、即使在该信号之后向复位端子输入低电平信号、微型计算机也可能无法启动。
这是因为启动时复位信号是高电平信号吗?

2) 2)请告诉我是否有与1)相关的文档部分。

3) 3)如果在 MCU 上电时将高电平信号输入到复位引脚而不是低电平信号、会发生什么类型的事件?

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    您的意思是#1?  高信号输入意味着什么?   

    /RST 应该被一个外部电阻器上拉为高电平、并且可由和外部源驱动为低电平来触发一个复位。  与 MCU 实际上电相关的所有操作都应由 MSP430的欠压复位(BOR)电路进行处理。  《系列用户指南》的2.1.1节对此进行了说明。  

    加电时、BOR 会在 VCC 上升时将 MCU 保持在复位状态、直到达到阈值、然后在短时间后释放内部复位并启动 MCU。  /RST 引脚将默认为/Reset 模式、如果存在高电平信号、MCU 应开始运行/执行。  

    如果/RST 被拉至低电平、它将触发一个加电复位(POR)、此复位实际上与一个加电周期的复位一样。  

    您是否对/RST 引脚有特定问题?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD

    [引用 userid="75786" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1037124/msp430f249-what-happens-when-the-high-signal-is-input-to-the-reset-pin-after-the-mcu-is-powered-on/3835533 #3835533">您的意思是#1?  高信号输入意味着什么?   [/报价]

    在电源电压超过 VCC (START)之前向 RESET 引脚施加高电平是否存在问题?

    [引用 userid="75786" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1037124/msp430f249-what-happens-when-the-high-signal-is-input-to-the-reset-pin-after-the-mcu-is-powered-on/3835533 #3835533">您是否对/RST 引脚有特定问题?   [/报价]

    RESET 引脚=高电平(当 VCC 超过 VCC (启动)电平时)、然后低电平被输入到 RESET 引脚。 但是、MCU 可能无法启动。
    因此、我怀疑在 VCC 超过 VCC (START)电平之前向 RESET 引脚施加高电平信号是一个问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    否、通过连接到上电时 VCC 的上拉电阻器施加高电平信号进行复位应该完全正常。  /RST 不需要在加电过程中或加电后再循环时保持低电平。  只要/RST 在加电时保持高电平、MCU 就应立即开始运行。   

    加电后、将/RST 拉至低电平并将其释放回高电平将导致 MCU 中的 POR 复位。

    谢谢、

    JD