This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2003:用于 PT100测量的16位 Σ-Δ ADC

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1037509/msp430f2003-16-bits-sigma-delta-adc-for-pt100-measurements

器件型号:MSP430F2003

您好!

我正在探索如何使用 MCU 的内部 ADC (16位 Σ-Δ)进行 PT100温度测量。

温度精度约为0.2摄氏度。

问题:

1) 1)您能否使用 MCU 的内部 ADC 共享任何 PT100测量参考设计?

2) 2) MSP430变体是否提供 用于 Σ-Δ 调制器(DFSDM)的数字滤波器? DFSDM 可用于 MCU 的内部16位 Σ-Δ ADC?  

3) 3)使用 MCU 的内部16位 Σ-Δ ADC (使用 DFSDM)可以实现大约0.2摄氏度的温度精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下应用手册、以帮助您使用 MSP430的集成 Σ-Δ 产品系列进行设计。

    《MSP MCU 上 Σ-Δ ADC 的常见问题解答》

    这将帮助您大致了解我们包含 Σ-Δ ADC 的器件以及设计指南。

    关于涉及 PT00的参考设计、从 MSP430的角度来看、我不知道任何参考设计;但是、我确实找到了以下与您的情况相关的应用手册: RT 测量基本指南  

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    您是否有第二个问题的详细信息?

    2) 2) MSP430变体是否提供 用于 Σ-Δ 调制器(DFSDM)的数字滤波器? DFSDM 可用于 MCU 的内部16位 Σ-Δ ADC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    我不熟悉 DFSDM、但如果您问我们的支持 Σ-Δ 的 MSP430器件中是否有其他数字滤波硬件模块、那么我们不会这样做。 我们的 Σ-Δ 转换器集成了与 ADC 关联的 SINC/CIC 滤波器、因为这些外设需要使用这些滤波器。 需要使用软件来完成额外的数字滤波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 Δ-Σ ADC 都有一个数字低通滤波器。 如果您需要 sinc^2响应以外的其他器件、则必须为 ADC 输出设计数字滤波器。