This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP GANG 错误23 -在第二个编程时出现错误

Guru**** 2390965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1037378/msp430fr6043-msp-gang-error-23---bricked-msp430-on-second-programming

器件型号:MSP430FR6043

你好!

我们在制造过程中遇到了一个问题、即 MSP GANG 编程文件可以在第一时间成功对器件进行编程、 但是、当您尝试使用 MSP GANG 或 MSP FET + Code Composer Studio 对其进行重新编程时、MSP430将会完全被骗、而不会留下任何代码。 无法重新编程。 MSP GANG 提供"错误23、MCU 器件初始化失败"。  

现在、对于新生成的 MSP 编程文件、这个问题不再出现、但是我们现在有很多 不可用的 PCB、如果我们能够进行编程或至少使其使用其原始代码、这将是很好的。  

我们已尝试使用 Code Composer Studio 擦除 IP、BSL 和所有内容、但很不幸。  

有什么想法吗?

  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFAIK、所有 FRAM 器件都可以由 BSL (批量擦除)恢复出厂状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何方法可以使 MSP430FRx 芯片实现砖型设计? 是否有任何特殊状态? 保险丝会大量擦除器件并自行锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎保险丝被熔断、 JTAG 接口被固定。 如何使用 BSL 来恢复它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有安全 JTAG 接口的 FR2xx 和 FR4xx 器件可由 SBW/JTAG 接口和邮箱系统进行整体擦除(和保险丝解锁)(即使在锁定 JTAG 的情况下也保持启用状态)。 遗憾的是、FR5xx 和 FR6xx 不支持这种情况、因为它们仍然可以由邮箱系统进行整体擦除、但只能使用解锁的 JTAG 保险丝进行擦除。 FR5xx 和 FR6xx 的唯一安全选项是由 BSL 进行批量擦除。 检查 PC 端的 BSL Scripter (slau319)、并使用一些 USB 转 UART 桥接器连接 PC 和目标 FR 器件。

    以下是示例...

    forum.43oh.com/.../