This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:关于 MSP430F2013芯片的单芯片模拟输入

Guru**** 2523320 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1036514/msp430f2013-about-the-single-chip-analog-input-of-msp430f2013-chip

器件型号:MSP430F2013

大家好、

我收到了客户关于 MSP430F2013中 SD16_A 的问题。

QS1:
如果我使用模数转换器的单个输入、 如果我使用片上基准电压生成(1.2V),则 A4+和 A4-中的信号输入连接到 GND,则增益为1时的最大满量程输入范围为±0.6V? 如果我将0.4V 连接到 A4-、那么增益为1时的最大满量程输入范围是多少?

QS2:
在原理图中、它使用 P2.6作为模拟输出、如何实现 P2.6作为模拟输出? 它的范围是多少?


QS3:
我注意到它使用 P1.0 P1.4 P1.5连接到具有不同电阻器的热电堆的阳极、为什么这样做?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    问题1:

    输入范围取决于极点。 除了差分输入范围之外、您还可以在数据表中看到绝对输入电压为 AVss+0.1 ~AVCC

    问题2:

    F2013没有 DAC。 它无法输出模拟信号。

    问题3:

    它是原理图的一部分? 我不知道为什么。 请提供更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    感谢你的帮助。

    这是燃气流量计的原理图。 主要部件、如外壳。
    对于 Q1:
    根据数据表、当使用单个模拟输入时、AIN -连接到 VSS、电压输入范围是否为-0.1V~3V? 如附件所示、如果将0.4V 的电压连接到 AIN -、则为差分模拟输入。 输入范围是多少?
    对于 Q2:
    如附录所示、P2.6连接到用作模拟输出的放大器、P2.6使用哪种功能?
    对于 Q3:
    整个电路如附件所示。 Pile1+和 Pile2+是热电堆的正输入。 Pile2+连接到 P1.0、P1.4和 P1.5。 他们使用哪种功能?

    e2e.ti.com/.../_416DCF91A18B_.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    传感器输出电流信号吗? 不同的电阻器是为差分输入获取不同的电流电压。 您需要要求客户了解其设计目的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    传感器输出电压信号。  客户需要从 pile2 +的电压信号中减去 pile1 +的电压信号、以获取两个热电堆的输出信号之间的差异。

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    有更新吗?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    您需要向客户询问其设计目的。 有其他有关 MSP430的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    我已要求客户进行设计、请获取以下反馈:

    传感器输出电压信号。  客户需要从 pile2 +的电压信号中减去 pile1 +的电压信号、以获取两个热电堆的输出信号之间的差异。


    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我认为这不是 MSP 问题。 如果您在使用 MSP430时没有其他问题、 我将关闭此 TT。

    谢谢。