This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:具有 MSP-TS430PZ5X100套件的 MCU 器件型号

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1036907/msp430f5438a-mcu-part-number-with-msp-ts430pz5x100-kit

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PZ5X100

您好!

对于 MSP430F5438A 开发、我购买了 MSP-TS430PZ5X100套件。

我想知道该套件附带的 MSP430F5438A 器件型号。

谢谢、此致、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit

    它支持 MSP430F543x 系列100引脚封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的回复!

    但是、我想知道当我们订购套件时套件附带的 MSP430F5438A 的特定器件型号。

    谢谢、此致、

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    MSP430硬件工具用户指南(修订版 AH)

     您可以在用户指南表1-1中找到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢你的答复。

    根据 MSP430硬件工具用户指南(修订版 AH)、该套件包含2 X MSP430F5438IPZ。 没有关于 MSP430F5438A 的信息。 这是否意味着它附带2 X MSP430F5438AIPZ?

    谢谢、此致、

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    它将是  MSP430F5438IPZ 、而不是 A 版本。 您可能需要购买此器件型号进行评估。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    谢谢! 我将购买该器件以进行进一步评估。

    谢谢、此致、

    Ankit