This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:SAC2DAT 如何影响 SAC2DAT 输出。 对于使用 SAC0对 SAC2进行 Cacading、我应该在 SACxDAT 中保留多少值

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1036956/msp430fr2355-how-sac2dat-affects-sac2output-how-much-value-i-should-keep-in-sacxdat-for-cacading-sac2-with-sac0

器件型号:MSP430FR2355


SAC2DAC = DACSREF_0 + DACLSEL_0;//选择内部 Vref 作为 DAC 基准,当 DACDAT 被写入时 DAC 锁存负载
SAC2DAC |= DACEN;//启用 SAC2 DAC
SAC2OA = NMUXEN + PMUXEN + PSEL_1 + NSEL_0;//选择正负输入:正 DAC、负 P3.2
SAC2OA |= SACEN + OAEN;//启用 SAC2和 OA2
SAC0PGA |= MSEL_0;
SAC2DAT = 1500;//设置 SAC2 DAC 输出= 600/4095*2000mV = 293mV

//将 SAC0配置为 PGA 反相放大器模式
SAC0DAC = DACSREF_0 + DACLSEL_0;//选择内部 Vref 作为 DAC 基准,当 DACDAT 被写入时 DAC 锁存负载
SAC0DAC |= DACEN;//启用 SAC0 DAC
SAC0DAT = 1500;//设置 SAC0 DAC 输出= 0.75V
SAC0OA = NMUXEN + PMUXEN + PSEL_1 + NSEL_1;//选择正负输入:正 DAC、负配对 OA 输出
SAC0PGA = MSEL_3;//将负输入设置为配对的 OA 输出- SAC2
SAC0PGA |= GAIN0 + GAIN1 + GAIN2;//将 PGA 增益设置为32

SAC0OA |= SACEN + OAEN;//启用 SAC1和 OA1

SAC Data 更改 SAC 输出。 如何借助 SACDATA 降低噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gnana、

    将 DAC 与 OPA 相结合时会出现什么问题? 噪声来自哪里?