This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:TIDM-02005参考设计中 EVM430-FR6043上的 LCD 问题

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, TIDM-02005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1034457/evm430-fr6043-lcd-problems-on-evm430-fr6043-with-the-tidm-02005-reference-design

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: TIDM-02005

大家好、我有 EVM430-FR6043板、我正在试验 参考设计 TIDM-02005。 但是、我的液晶屏有问题。 在我用 代码刷写电路板后 、我单击"Select"按钮、LCD 显示数据(音量、DTOF、AVG DTOF 等)。 当我单击"Reset"按钮、然后在"Select"按钮上、LCD 将不再打开、如果我断开电路板与 USB 的连接(因为我使用 USB 为其供电、所以将其关闭)、也会发生同样的情况。 在 USS 设计中心、我可以看到电路板正在进行测量、因此它正在运行代码、除了 LCD 不显示任何内容。

摘要:我用代码刷写电路板、按下"Select"按钮、LCD 打开。 然后、如果我断开并重新连接电源或单击"Reset"(重置)按钮、则当我单击"Select"(选择)按钮时、LCD 不再亮起。 但是、在 USS 设计中心、我可以看到它仍在进行测量、因此我可以假设它仍在运行代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    您使用哪种固件?
    我们的 USS 示例代码不启用 LCD、我找不到 TIDM-02005的软件文件。

    因此、我认为 LCD 应该一直关闭。

    谢谢!

    此致

    Johnson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson He、您好!

    我正在使用此 固件在 TIDM-02005参考指南第27页的第3.3.1.2节中、它告诉用户使用 http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/latest/中的软件包

    感谢您的帮助、

    Hugo Luís í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    您使用哪种代码? FR6043适用于水表还是 FR6043适用于燃气表

    此参考设计适用于基于 FR6043的水表、但需要进行一些硬件更改、如下所示:

     

    如果您使用燃气表代码、LCD 将始终关闭。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    我使用的是 FR6043水表演示代码。 我还对该列表中的所有必要硬件进行了更改(第3.1.1.1节)。

    谢谢、

    Hugo Luís í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo:

    明白了、我将在我的身边进行测试、并很快回来!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    我做了一些测试、看起来很奇怪、我们建议您可以通过自己的代码来控制 LCD。

    我将诊断这种现象的根本原因。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    感谢您研究此问题。 确实很奇怪、必须有某种与 LCD 相关的寄存器、当您复位或关闭电源然后再打开电路板电源时、这些寄存器不会被清除。 或者其他一些事情、我没有很好的经验。

    谢谢、

    Hugo Luís í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    完全同意、我将尝试找出根本原因。 您可以通过以下示例代码来控制 LCD、并删除项目中的所有 LCD 代码。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHWrm.E6OwC6.5kkdriKKA__IOGqZri__LATEST

    谢谢!


    此致

    Johnson