This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:预编译 UART 示例?

Guru**** 2600235 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2355, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1035506/msp430fr2355-prebuilt-uart-example

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2355ENERGIA

我正在使用 Launchpad MSP-EXP430FR2355。 使用 Energia、我可以轻松设置 UART 并将 ADC 结果发送到 PC。 但是、我想在 CCS 工程中执行此操作、而不从 Energia 导入。 我在 CCS 中找不到适用于2355的有效预编译 UART 示例。 通过 UART (P1.6/P1.7)发送"Hello World"或 ADC 结果的操作将是理想选择。 有人能向正确的方向指出我吗? 谢谢你。