This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:MSP430FR2476和 MSP430FR2676在不使用 Captouch 时具有二进制兼容性

Guru**** 2508595 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1035773/msp430fr2476-msp430fr2476-and-msp430fr2676-binary-compatibility-when-no-captouch-use

器件型号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2676

您好、香榭丽舍

 

您能否确认/保证为 MSP430FR2676构建的二进制文件(并在 MSP430FR2676上运行 ok)不使用 captouch 在 MSP430FR2476上运行 ok?

 

谢谢!

 

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    我们无法保证100%的二进制兼容性、因为 MSP430FR2676上的某些功能不与 MSP430FR2476共享。 除了 CapTIvate 模块、MSP430FR2676还在 ROM 中包含 driverlib 函数、而 MSP430FR2476不包含该函数。 因此、如果您使用的是 driverlib、那么为 FR2676编译的二进制文件将不适用于 FR2476。   

    如果客户未使用这些功能、则您应该在器件之间具有二进制文件的兼容性。 与往常一样、由客户检查和测试其软件是否满足其应用要求。