This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:初始化仿真器时出错

Guru**** 2836420 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1034988/msp430g2553-error-initializing-emulator

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2MSP-EXP430G2ET

大家好、

我可以请求你的帮助吗? 我们的客户遇到以下问题:
"我 在 Ubuntu 系统上下载了 CCS
当我连接 MSP430时、它不会显示
使用识别按钮

我刚才添加了我遇到的问题的屏幕截图
当我连接 TI msp430G 并尝试识别它弹出时。"

然后、我们参阅此 E2E 帖子、但实际上不能帮助我们解决此问题:
(+) CCS/MSP430G2553:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET - MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

我希望您能在这方面为我们提供帮助。

此致、
Gerald


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    您的系统是否识别设备已插入、您能否检查等同于"设备管理器"的 Ubuntu、并检查设备是否显示在此处。

    如果确实出现、请确保在 CCS 工程中选择了正确的器件。 依次转到"Properties"->"CCS General"、然后在"Project"选项卡下的器件下、变体应选择 MSP430G2553器件。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="487850" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1034988/msp430g2553-error-initializing-emulator "]我 在 Ubuntu 系统上下载了 CCS
    当我连接 MSP430时、它不会显示
    使用识别按钮[/报价]

    客户是否使用 MSP-EXP430G2?

     Linux 不支持旧的 MSP-EXP430G2、但较新 的 MSP-EXP430G2ET。

    请参阅   Linux 主机支持 CCSv10中支持和不支持的调试探针列表。