This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:在 MSP-EXP430G2ET 上运行 DLP-7970ABP 读/写器示例

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, TRF7970A, MSP-EXP430G2ET, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1035398/msp-exp430g2et-running-dlp-7970abp-reader-writer-example-on-msp-exp430g2et

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABPTRF7970AMSP430F5529MSP432P401R

大家好、

我最近购买 了带 MSP430的 TI Launchpad 套件(器件型号:MSP-EXP430G2ET) 以及 TI TRF7970A BoosterPack (器件型号:DLP-7970ABP)。

安装 Code Composer Studio 后、我成功测试了 Launchpad 上的"开箱即用软件示例"和"闪烁 LED 示例"应用。
之后、我将 BoosterPack 连接到 Launchpad、下载了 DLP-7970ABP 示例代码(sloc297c)、并成功构建并刷写了 TRF7970ABP_RFID_Reader_Demo 应用。 当我接近 TRF7970A 的 NFC 标签时、LED4打开、我可以通过计算机上的 PuTTY 读取数据。

现在、我想进一步、不仅要读取、还要写入 NFC 标签。 我找到 了这本手册 、其中介绍了使用 TRF7970A 的 NFC 读/写器概念、并提供 了下载固件应用的链接。

问题是固件应用程序针对三个不同的硬件平台、其中没有一个是 MSP-EXP430G2ET、如 readme.txt 中所述:

"验证此参考设计所需的硬件必须是其中之一
 以下评估平台:
 MSP430F5529 LaunchPad + DLP-7970ABP
 MSP430F5529实验板+ TRF7970ATB
 MSP432P401R LaunchPad + DLP-7970ABP
 每个平台都有一个 CCS 项目、支持全部三个 NFC
 模式:读/写器、对等和卡仿真。"

我的 Launchpad 与 readme.txt 中提到的 Launchpad 属于同一系列。 因此、我认为应该可以通过某种方式修改硬件说明来构建读/写器示例并将其编程到我的 Launchpad 中。 是否有人面临同样的情况? 有什么关于如何实现它的想法吗?

期待您的建议。
非常感谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要项目使用相同的外设、就可以在平台之间转换项目。 您将无法在器件上直接运行 MSP430F5529固件或 MSP432P401R 固件、因为它们具有不同的引脚和外设。 如果您查看代码、则可以转换所需的器件以适应 MSP430G2ET。 例如、我在图中看到 MCU 通过 I2C 和 SPI 连接、因此、如果您将这些 I2C 和 SPI 转换为合适的引脚、您的器件应该能够正常工作。 MSP430F5529使用 USB 连接、而 MSP432P401R 使用 UART。 我认为 MSP430G2ET 还需要使用 UART 连接来连接主机。

    通常、您必须更新代码才能使用设备的外设。 此外、请检查您的器件是否可以使用与此程序中使用的外设相同的外设。

    此致、

    Luke