This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5249:晶体的可接受 ESR 范围是多少?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1035470/msp430f5249-what-is-the-range-of-acceptable-esr-for-the-crystal

器件型号:MSP430F5249

XT2。 建议的晶体 ESR 范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我们不会为 XT2要求指定 ESR 值。 但是、我们确实指定了振荡裕度、这实际上是安全系数测试结果5允许的最大 ESR。 有关 ESR 和 OA 之间关系的更多信息、请参阅以下应用手册的第2.2节 ESR 值: MSP430 32kHz 晶体振荡器

    注意:链接的应用手册以 LFXTAL 为中心;但是、相同的原则也适用于 HFXTAL。