This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6879:RST 引脚的内部上拉设置

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6879, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1034490/msp430fr6879-internal-pullup-setting-for-rst-pin

器件型号:MSP430FR6879
主题中讨论的其他器件: MSP-FET、 MSP-FET430UIF

您好!

请向我介绍 MSP430FR6879的 RST 引脚。

当 RST 引脚上拉47kΩ Ω 以使用 MSP-FET 时,RST 引脚的内部上拉是否被启用或禁用?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koki,

    MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南(修订版 P)

    内部电阻器可通过 SYSRSTRE 位禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    不建议使用外部寄存器也启用内部寄存器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    使用具有内部上拉使能的外部上拉电阻器确实很重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen

    作为勘误表(PORT28)的权变措施、有一条说明向 TEST 引脚添加了一个外部下拉电阻器。

    请告诉我、MPS-FET 和 MSP-FET430UIF 的可写范围内是否有推荐的下拉电阻器范围。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    对于下拉电阻器、20K~50K 的振铃是正常的。