This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6970

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8704, MSP430FR6970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1033696/msp430fr6970

主题中讨论的其他器件:DRV8704MSP430FR6970

大家好、

   我们使用 的是 MSP430FR6970控制器和 DRV8704驱动器、我们对微控制器 I/O 有一些疑问、

我们是否可以使用 LCD 引脚到 GPIO 引脚(R33/LCDCAP)引脚6、如何使用  

2.DRV8704我们不使用任何 SPI 配置、仅使用 I/O 来控制传动器、驱动器在大部分时间显示故障。

请澄清这两点。

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    R33/LCDCAP 不能被用作 GPIO

    2.对于此问题、我将与其他团队联系以帮助您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有任何选择,它将对我更有帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pandiyan、您好!  

    周一是美国的假期,我们不在办公室,一名团队成员明天会回来。  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有刷和步进电机团队中的电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪扬

    您能否提供您遇到的故障的原理图(如果是自己的设计)和更多详细信息?  电压/负载电流等也有助于进行调试。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭主题、因为现在论坛上存在重复内容。