This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:材料确认

Guru**** 2504795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1034068/msp430fr2522-material-confirmation

器件型号:MSP430FR2522

尊敬的团队:

产品设计具有两个触控按钮、如图1和图2中的实际图片所示、键帽和 PCB 通过弹簧连接、键帽厚度为2.1mm、键帽表面为25um UV 涂层。 图3是该结构的原理图。

  

e2e.ti.com/.../_FE56094E_.pdf

e2e.ti.com/.../Makrolon_5F00_2805_5F00_ISO_5F00_zh.pdfe2e.ti.com/.../ESD_2D00_300EM.pdf

当使用 MakrolonRegistered2805作为键帽材料时,发现手指轻触键帽时,触摸感不是很敏感,如随附的 MakrolonRegistered2805规范所示。

当我们将键帽的材料更改为 ESD-300EM 时、当手指轻轻触摸键帽时、触摸将非常敏感、如随附的 ESD-300EM 规格所示。

您能否确认是否可以使用由 ESD-300EM 制成的 KeyCAP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    使用相同的参数、不同的材料具有 不同的介电常数。 这将影响灵敏度。 另一种方法是、客户可以更改配置以更改不同材料中的灵敏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    应  更改什么配置?  客户是否需要更改检测阈值?

    使用这种新材料 ESD-300EM 更改检测阈值是否足够?

    电介质常数是否有任何范围要求、即可以选择材料的电介质常数的范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan,

    是的、可能需要客户更改阈值或在不同材料中进行调试。 他们可能会首先更改阈值以进行尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    请帮助确认触摸介质的最大介电常数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有触摸介质的最大介电常数