This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:MSP430FR5969-SP

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1034692/msp430fr5969-sp-msp430fr5969-sp

器件型号:MSP430FR5969-SP
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

主题部件 MSP430FR5969-SP (防辐射 MSP430FR5969)能否以16MHz 的时钟频率运行?

我知道非防辐射部件可以在16MHz 时钟频率下工作、但防辐射部件是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    MSP430FR5969-SP 数据表的特性页面 上、我们列出了微控制器可在高达16MHz 的频率下运行。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我搜索了16MHz、但在特性页面中找不到它、但我在数据表的其他位置找到了16MHz 的参考。

    Ken