This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438:从 MSP430F5438A 迁移到 MSP430F5438

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP430F5438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1034501/msp430f5438-migrating-from-msp430f5438a-to-msp430f5438

器件型号:MSP430F5438

尊敬的团队:

由于    (MSP430F5438A)缺货、客户希望从 MSP430F5438A 迁移到 MSP430F5438。

他们阅读 了 https://www.ti.com/lit/an/slaa419c/slaa419c.pdf、 并有几个问题。

1 MSP430F5438的 PMMCOREVx 值只有0或2、不能是0、1、2、3的值

2  如何修改引导代码中 PMMCOREVx 的值、以及要修改哪个文件?

3 在客户的应用中、ADC 基准电压使用外部引脚输入电源、而不使用内部基准电压、这应该不会对 AD 采样程序产生影响。 这些基准电压可能用于哪些外设? 它有影响吗?

4 UCS 的区别是什么?

请帮助检查这些问题。

PS:E2EChina 链接 https://e2echina.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/208795/msp430f5438 

BR、

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    1.正确。 在器件的"A"版本中有更多功能。

    2.引导代码不可修改。  

    3.芯片的“非 A”版本没有参考模块。 可用的内部基准是 ADC 的一部分。 内部和外部基准都仅用于该器件的 ADC。  

    请参阅用户指南中的 UCS 一章、以了解这些差异。 在该章的"注释"中列出了这些内容。

    请注意、不建议从"A"版本升级到"non-A"版本。 如果您仍希望这样做、请记住最大频率、VCORE 与频率与电压之间的差异以及器件之间的重大勘误差异。 您可能需要完全重新设计您的程序、以便考虑"non-A"器件与"A"型号上的勘误表。