This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2370:关于使用 TRF7970A 读取和写入 NFC 对等通信数据

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430F2370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1034019/msp430f2370-regarding-reading-and-writing-data-for-nfc-peer-to-peer-communication-using-trf7970a

器件型号:MSP430F2370
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

您好!

'我无法使用两个 TRF7970A 器件读取和发送数据(NFC 对等通信)、请提供解决方案'"

我参考了有关  NFC 对等通信的文档" www.ti.com/.../sloa192 "、并将发起方和目标方的命令设置为如下所示

启动器命令

Ping = 01 08 00 03 04 FF 00

天线关闭= 01 0A 00 03 04 10 00 01 00

启用内部天线= 01 08 00 03 04 2A 00 00

启用外部天线= 01 08 00 03 04 2B 00

AGC = 01 09 00 03 04 F0 00 00 00 00

AM = 01 09 00 03 04 F1 FF 00

关闭 RF 场= 01 0A 00 03 04 10 01 21 00

RX 寄存器= 01 0A 00 03 04 10 0A 30 00

FIFO IRQ = 01 0A 00 03 04 10 14 0F 00

ISO 控制寄存器= 01 0A 00 03 04 10 01 39 00

复位 FIFO = 01 09 00 03 04 15 0F 00

CRC = 01 09 00 03 04 15 11 00 00

FIFO 数据发送= 01 0A 00 03 04 10 1F 72 00

目标命令

Ping = 01 08 00 03 04 FF 00

天线关闭= 01 0A 00 03 04 10 00 01 00

启用内部天线= 01 08 00 03 04 2A 00 00

启用外部天线=  01 08 00 03 04 2B 00

AGC = 01 09 00 03 04 F0 00 00 00 00

AM = 01 09 00 03 04 F1 FF 00

关闭 RF 场= 01 0A 00 03 04 10 01 21 00

RX 寄存器= 01 0A 00 03 04 10 0A 30 00

FIFO IRQ = 01 0A 00 03 04 10 14 0F 00

使能接收器= 01 0A 00 03 04 10 00 02 00

直接命令= 01 09 00 03 04 15 19 00 00

无源目标方= 01 0A 00 03 04 10 01 21 00

复位 FIFO =  01 09 00 03 04 15 0F 00

CRC = 01 09 00 03 04 15 11 00 00

FIFO 响应= 01 09 00 03 04 12 1F 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    我不清楚你的问题。 您在使用 MSP430F2370时遇到了哪些详细问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    MSP430F2370连接到 TRF7970 IC、支持 NFC 对等通信。 我需要 NFC 命令进行点对点通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    您可以测试波形以检查 MCU 是否在您的程序中发送信息。 此步骤可确保 MCU 侧的通信功能正常。

    您是否检查了配置是否满足 NFC IC 要求? 我不熟悉 Peet 对等协议。 您可以向 TRF7970团队寻求 NFC 配置方面的帮助。

    如果通信功能正常、则 TRF7970可能存在一些配置错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了检查波形、将 MSP430F2370控制器焊接在 DLP-RFID2模块内部、因此我们无法放置 CRO 探针并检查波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    您能给我发送一个链接来联系 TRF7970团队或论坛、以便获得有关 NFC P2P 通信的确切解决方案吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    由于我已经回答过您之前的主题、我们无法支持 在 P2P 模式下对 DLP-RFID2提出的这一请求。

    此致、

    Helfried