This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:如何将 I2C 主器件或从器件配置为8位地址模式运行

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1033451/msp430g2553-how-to-config-i2c-master-or-slave-into-a-8-bit-address-mode-operation

器件型号:MSP430G2553

您好!  

现在、我尝试使用 MSP430G2553来控制具有8位地址的 I2C 从设备、我只能在手册中找到7位和10位地址模式、 请问如何将 MCU 配置为8位地址模式来控制相关的从器件或与主器件一起工作?  

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么从器件需要8位地址? 这是非标准的、我唯一能想到的方法是通过位拆裂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    非常感谢您的帮助、在检查后、我发现它应该是7位地址、我将检查是否还有其他问题。  

    非常感谢您的帮助。