This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:配置为 eUCSI 时为 PxREN

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1033003/msp430fr5043-pxren-when-configured-as-eucsi

器件型号:MSP430FR5043

您好!

 

我的客户对 IO 引脚的内部上拉有疑问。

 

当 IO 引脚配置为 eUSCI 端口时、PxREN 是否仍控制引脚的内部上拉?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于器件数据表中包含引脚电路的详细图(9.14)、您的客户应该能够自行回答此问题。 这些引 脚有很大差异、因此您的客户必须检查他们使用的特定引脚。 例如、当选择模拟模式时、P1.0禁用上拉/下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    当 IO 引脚配置为 eUSCI 功能时。 这些引脚将 由 eUSCI 模块控制。 PxREN 再也无法控制引脚。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么认为。 图9.4清楚地显示了对于 eUSCI 输入引脚、PxREN 是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、对于 eUSCI 引脚、PxREN 是有效的。 但是、当我们将这些引脚配置为 eUSCI 功能时、这些引脚 将 由 eUSCI 模块控制。

    此致、

    现金 Hao