This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:采用 MSP430FR6047的水表应用

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1034105/msp430fr6047-water-meter-applications-using-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: TUSS4470

您好!

我想将 MSP430FR6047应用于水表应用。 是否可以使用 USS 检测接近0的流速?

有反馈认为 TUSS4470不适合流量测量、因此我想查看 USS 以防万一。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/748143/faq-ultrasonic-sensors

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1016658/boostxl-tuss4470-anemometer-design/3757824#3757824

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    带有 USS 软件库的 MSP430FR6047能够准确读取低至0.002GPM (0.5升/小时)和低至40GPM 的流速。

    此致、

    Luke