This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG4618:SMCLK 在 Code Composer Studio 断点上停止

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1032779/msp430fg4618-smclk-stops-on-code-composer-studio-breakpoint

器件型号:MSP430FG4618

当 Code Composer Studio 到达断点或您使用"pause"按钮时、导致 SMCLK 停止的机制是什么?  我将 MCLK 和 SMCLK 都设置为由 DCO/1驱动、并且将 ACLK、MCLK 和 SMCLK 定向到器件引脚(P1.5、P1.2、 和 P1.6)、但每当 Code Composer Studio 遇到断点或我使用"暂停"按钮时、我会看到只有 ACLK 和 MCLK 继续运行、而 SMCLK 停止。  导致此行为的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 需要保持 SMCLK 以使 MCU 停止。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的意思是说、这严格来说是一种 JTAG 机制、允许调试器通过关闭 SMCLK 来暂停执行;也就是说、它实际上不使用任何 MSP430时钟控制功能、但更多的是"覆盖范围"方法、是的?