This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:与 MSP430F67791A 连接的20x4 LCD 显示屏

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A, MSP430F67791

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1033801/msp430f67791a-20x4-lcd-display-interfacing-with-msp430f67791a

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件: MSP430F67791

您好!  

 我目前正在使用 MSP430F67791A、并希望连接 LCD 显示屏以观察所需的数字结果。 建议 的 LCD 显示屏连接/连接是通过 TI 定制 LCD 面板完成的、我在网上找不到 TI 定制 LCD 面板、无法将其应用于我的 PCB 连接并在我的项目中使用。 使用/建议的 TI 定制 LCD 面板是一个44引脚160段 LCD 面板 、此面板具有4个 COM 引脚和39个段引脚、这些引脚被连接至 MSP430F67791A IC。

但由于 TI 的定制 LCD 面板不可用、我尝试将 MSP430F67791A 与20x4 LCD 面板连接。 我们是否可以将此20x4 LCD 面板与 MSP430F67791 IC 配合使用?如果可以、如何进行连接?  

谢谢