This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:错误生成 FlowESI 代码:采样率频率错误。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1033865/msp430fr5989-flowesi-code-generated-incorrectly-samplig-rate-frequency-wrong

器件型号:MSP430FR5989

大家好、

我认为我已经检测到与 FlowESI GUI 生成的代码相关的另一个错误。 我认为生成的采样率错误、我选择了50Hz 的采样率频率:

但在./ESIConfig/esiCalibration.c 文件中生成的代码是:

(笑声)

gAFE2设置= ESI_AFE2_INITPARAMS_DEFAULT;
ESI_AFE2_init (&gAFE2设置);

gTSMSettings.startTriggerAcclkDivider = ESI_TSM_START_TRIGGER_DIV_66;

ESI_TSM_init (&gTSMSettings);

ESI_DisableInterrupt (ESI_INTERRUPT_ESISTOP);


// DAC 电平测试仪,使用隐性近似方法
静态空 AFE2_FindDAC_Fast_Successive (fastParams * fsParam)

uint16_t i;
uint16_t dACBit = 0;

(笑声)

因此 、采样率频率为32768/66 = 496Hz。

该误差主要影响9uA 与3uA 的功耗。

您是否介意检查我是否正确、这是 FlowESI GUI 中的一个错误?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,奥斯卡

    您是对的、我认为这应该是 GUI 中的一个错误。 我将与团队进行核实。 感谢您的通知