This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6433:有关 MSP430的问题

Guru**** 2900110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6433, MSP430FR6037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1033590/msp430f6433-question-about-msp430

器件型号:MSP430F6433
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6037

您好:

MSP430F6433

在8MHz、3.0V 和闪存程序执行时为270 µ A/MHz (典型值)

MSP430FR6037

工作模式:大约120 µ A/MHz

问题:在相同频率下运行时、功耗120是否低于270? F6433具有写入闪存执行功能、为什么 fr6037不是?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 FR6043是基于 FRAM 的器件、因此没有闪存。