This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047是否适用于超声波多普勒流量测量?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1033393/msp430fr6047-is-msp430fr6047-is-suitable-for-ultrasonic-doppler-flow-measuring

器件型号:MSP430FR6047

您好、E2E、

我们正在开展一个项目、该项目涉及使用超声波多普勒方法测量开放通道废水流速。 关于我们的研究、我们看到了 MSP430FR6047评估模块、但该模块似乎是使用飞行时间方法来感应超声波流量。 我的问题是

MSP430FR6047可以用于超声波多普勒感应吗?

2 -如果无法使用、TI 是否有用于超声波多普勒感应的其他模块或模拟前端模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430FR6047器件示例和文档包括飞行时间方法支持。 目前、MSP 系列中没有任何使用多普勒方法的器件。

    此致、

    Luke