This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:无器件可供选择

Guru**** 2928840 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1033195/msp-exp430g2et-no-devices-available-for-selection

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:MSPDS

大家好、

你好。

我们的客户遇到  MSP-EXP430G2E 问题。 他 已经安装了 CCS 和 MSPDS USB 驱动程序。 启动 CCS 并单击"New Project"时、软件会要求他选择一个器件、但没有可供选择的器件。

插入微控制器时、存在双 LED 切换序列、但 OOBE 演示无法识别该器件。 尽管安装了驱动程序,但计算机仍无法识别它。 问题可能出在哪里?

此致、
艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    客户在安装 CCS 时未选择 MSP430编译器。 他们可以尝试使用应用中心或重新安装 CCS