This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:在调试模式下擦除程序

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1032798/msp430fr6989-wiping-out-program-at-debug-mode

器件型号:MSP430FR6989

各位专家:

你好。

这里有一个来自使用 MSP430FR6989 LaunchPad 开发板进行开发/测试的客户的案例。

客户测试了闪烁的 LED 指示灯代码、工作正常。 他们希望实现一个复位按钮、当按下该按钮时、只在调试模式下清除程序。 程序仅在正常模式下执行。

目前、在这两种模式下按复位按钮只会使 LED 保持闪烁。

有没有关于如何实现这一点的想法? 有可能吗? 让我来解释一下描述。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="487726" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1032798/msp430fr6989-wiping-out-program-at-debug-mode "]仅在调试模式下清除程序[/quot]

    您是否意味着客户只想在调试模式下运行代码而不将代码写入 FRAM 存储器、对吧? IAR 支持此选项。 但我认为这是没有必要的。 由于此选项用于基于闪存的器件、因此闪存具有写入寿命限制、但 FRAM 器件没有限制、写入速度非常快。