This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2011:IAR 至 CCS

Guru**** 2928010 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2011, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1033162/msp430f2011-iar-to-ccs

器件型号:MSP430F2011
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我的客户有一款使用 MSP430F2011的现有产品,该产品最初开发了用于使用 IAR 嵌入式工作平台 IDE 的固件。他们已经使用 Code Composer Studio 在 TI 器件上进行了所有新的开发, 但从 IAR 移植到 CCS 并非易事、需要重新审查移植的代码。

他们针对一个产品的编程过程要求使用完整的 IAR IDE 来通过 eZ430 USB 调试器接口载入代码、此调试器接口只使用 MSP 器件上的 RESET 引脚和测试引脚。

这种方法有其缺点、但主要是没有针对执行此任务的生产人员进行编程验证。

 

 与其他一些 MCU 一样、他们希望能够使用某种独立编程器、例如 LM 闪存编程器(现已停产)或 UniFlash、可以从工作单元读取参考二进制文件、保存到本地机器、 然后将该二进制或十六进制映像直接加载到 MCU 中。

 

他们使用基于 Tiva 的 launchpad 接口在基于 Tiva 的产品上的两个编程应用中都成功地使用了上述过程、但 Uniflash 似乎无法识别 TI eZ430 F2013 USB 开发工具。

 

 您能否推荐 Uniflash 支持的 LaunchPad 型器件、该器件还支持 F2011目标?

谢谢、
康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    对于 MSP430F2011、我可以在 Uniflash 支持列表中找到该器件。 但是、我在该支持列表中找不到相关的 Launchpad。 因此、我认为 Uniflash 支持 F2011器件是可以的、但不支持任何 LaunchPad。

    此致、

    现金 Hao