This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:如何使用 PMM 监控 DVCC

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028909/msp430f6726a-how-to-monitor-dvcc-using-pmm

器件型号:MSP430F6726A

您好!

我想知道如何使用 PMM (寄存器设置等)监控 DVCC 是否达到3V。 系统频率为8MHz。

因此、如果您有任何与上述内容相对应的 TI 提供的示例代码、请告诉我。

科基